This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 请问AWR2243性能随温度变化的拐点大概在哪?

Part Number: AWR2243

已知随着温度升高性能会变差,请问大概是多少摄氏度时性能开始急剧变差,还是说性能随温度升高线性变差?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,AWR2243芯片的运行条件指出其结温范围为-40°C至140°C。这意味着在这个温度范围内,芯片应该是能够正常工作的,
    但并datasheet未明确说明性能如何随温度变化。
    通常,半导体器件的性能会随着温度的升高而逐渐变差,这是由于热噪声增加、载流子迁移率下降、漏电流增加等多种因素导致的。
    但是,这种变差并不是线性的,而是在某个温度范围内逐渐加剧,直到达到器件的极限工作温度。
    想确认温度变化的性能,你最好选取几个温度值,根据你的应用条件实际测量下特性,进行比较确认下会好一些。

  • 如果只是噪声系数随温度变化的曲线有吗?