Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
你好:
我按照“使用低速串行总线的实时 ADC原始数据采集方法”这篇文章,使用AWR2944EVM开发板使用串口对adc原始数据进行输出,可以成功输出数据,现在对adc输出的数据量和数据是否为原始数据有疑问, 使用的工程是out_of_box_2944。
问题一:
我的配置是4TX,4RX,一秒一帧,一帧128个chirp,每个chirp采样点数为128个,ADC为16位
通过串口拿到的数据量是这样计算吗?
128 * 128 * 4 * 2 = 131072
但是我实际拿到的数据只有65535,少了一半,我这个计算是有问题吗,还是那里出错了。
问题二:
根据“使用低速串行总线的实时 ADC原始数据采集方法”这篇文章,adc数据在HWA之前被处理成1DFFT数据,在代码中需要将 fftEn 和 windowEn置0,并重新编译,但是我在修改这里的时候,故意打了中文在代码里,并对工程重新编译,发现没有报错,这是我疑惑的地方,这段代码是没有被调用吗?