This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HDC3022: 设备从冷库中取出,如何判断是否有冷凝水产生

Part Number: HDC3022


HI TI

我当前的设备上搭载了一个HDC3022。我的设备的使用场景是监测冷库中的一个货物。但是设备从冷库中取出时,总是会带着冷凝水。影响正常使用。

我看spec中说判断冷凝水要持续检测露点,根据露点判断冷凝水。但是 Using Relative Humidity to Derive Vapor Pressure, Dew Point, Absolute Humidity, and Enthalpy
文档中提到的露点的计算公式是。 其中T是指空气温度。

但是我的这一台设备是刚从冷库中取出来的,设备肯定是冰冷的,设备开始只能测量到自己的温度,测量不到冷库外空气的温度。也就是说其实当前的HDC3022是无法知道冷库外面的露点温度的。那么我该如何判断冷凝水产生了呢? 各个spec中没有说明这一点

 

我又看见 How TI Humidity Sensors Remove Device Condensation Using On-Chip Heaters 文档中提到  检测露点和温度(露点对于我的设备来说无法获知),以及相对湿度变得过高,可以开启加热器。

请问这个相对湿度的阈值应该设多少?加热多少分钟合适?各个spec中也没有说明这一点。