Original question:
TDC7201: MSP430F5529L如何给TDC7201提供参考信号?
您好,
请参考用户手册“6 GUI and Operation”章节内容,
检查TDC1寄存器配置,然后点击“START GRAPH”测试。
TDC7201-ZAX-EVM User’s Guide (Rev. A) (ti.com)
您好,这边已经按照您提供的说明手册测试,但是在点击“START GRAPH”后GUI界面仍没有显示相应的波形和测时结果?
DTG_TRIG信号连接了吗?(5.1 TDC7201EVM Connections)
如果是新拿到的板子, 请执行 “4.2 MSP430 Firmware Upgrade”。
您好,这边已经用信号发生器连接了DTG_TRIG,但GUI界面依然没有波形和测时结果?
您好,是需要用信号发生器对TDC7201的DTG_TRIG接口发送信号吗?具体是什么样的信号(PWM信号还是什么?)?
这边已经用信号发生器连接了DTG_TRIG,但GUI界面依然没有波形和测时结果?
您好,这边采用单个TDC1或TDC2已完成飞行时间测试,想知道是否可以通过GUI界面选取TDC1和TDC2的组合模式进行飞行时间测量?
GUI不支持同时选择两个通道。
您好,但是这边说明书上写GUI可以使用TDC1和TDC2组合模式测时?
请分享一下文档出处。
您好,在这个文档里的图11。
这边我不知道怎么复制链接,但是在TI官网上搜snaa292能搜到是用TDC1和TDC2组合模式测时
那您是否有参照这个文档里“3 Test Setup”更改电路?
然后按照“Figure 5” 连接输入信号,测试结果在 Figure 11。
Short Time Measurement Using TDC7201
您好,是的,我已经按照说明书进行硬件连接并在GUI界面上配置好寄存器,但是测试结果并不正确,GUI界面没有时间??
请对照“Figure 8”检查三个触发信号时序是否正确,没其他建议了。