This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1843: 我想在1843out of demo中加入自己的模块,应该要怎么做?

Part Number: IWR1843

我想知道AOA模块的相关的源码是这个吗?想在原来的AOA的基础上增加自己的算法,请问是能在直接增加修改吗?

  • 你好,

    是的,默认是使用HWA做的角度估计,你的算法是在HWA上实现,还是需要使用DSP?你可以调用和修改不同的处理代码。

    Thanks,

    Chris

  • 你好,.我可能同时需要使用HWA和DSP,需要HWA完成FFT的运算,并在FFT结果上进一步计算,目前碰到了以下几个问题:


    1.我模仿了demo的代码,在aoaprochwa.h中做了函数声明,并aoaprochwa.c做了实现,在dss中的objectdetection.c调用,目前编译器是报错的,信息提示大概是说无法找到我在.c的函数?(#10234-D: unresolved symbols remain、#10010: errors encountered during linking). 请问这是什么问题?

    2.最后我注意到了在6843中实现了capon算法,其中capon算法的关键代码是存储在L3中通过edma搬移到L1中,请问我能否在1843实现类似的操作,如果可以要怎么做?

  • 1.我模仿了demo的代码,在aoaprochwa.h中做了函数声明,并aoaprochwa.c做了实现,在dss中的objectdetection.c调用,目前编译器是报错的,信息提示大概是说无法找到我在.c的函数?(#10234-D: unresolved symbols remain、#10010: errors encountered during linking). 请问这是什么问题?

    那你是否有重新编译aoaproc的库函数?然后rebuild DSS工程?

    2.最后我注意到了在6843中实现了capon算法,其中capon算法的关键代码是存储在L3中通过edma搬移到L1中,请问我能否在1843实现类似的操作,如果可以要怎么做?

    可以的,请参考6843的做法。你为什么要这样做呢?

    Thanks,

    Chris

  • 1.我只rebuild了DSS工程,还没有试过编译aoaproc的库函数,我尝试一下。2. 我的理解是这样做运行效率更高?请问这样做是否能更高效呢

  • 你好,

    代码在L1里运行时最快的,但是L1的大小有限。所以我无法判断冲系统优化上来说是否是最高效的。

    Thanks,

    Chris

  • 好的,感谢您,我目前没有问题了