Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
问题:根据 e2e.ti.com/.../3992772 CSL_RSS_ADCBUF_WRITE_U_BASE (0xA4000000U)写入数据,读取数据程序会跑飞,并且无法写入数据。
现象:
寄存器:
已成功置位
暂停代码运行,发现跑到了这里
你好,我这样做是想往HWA写入自己的数据,现在我用EDMA那边写入数据,我把ping-pong的源地址改成了自己的数据
改成了我自定义的数组,这段代码在rangeprochwa.c的static int32_t rangeProcHWA_ConfigEDMA_DataIn这个函数中
然后在L3地址中查看数据
我的数组是0xFFFCFFFC,但是在内存中看到的是0xFFFFFFFF,和我写的数据不一致,但是数据量是一样的,这里我把fftEn和windowEn置0,所以传出来的应该是原始数据。
我查阅了“基于AWR2944 的汽车雷达DDMA 波形的原理和实现”这篇文章里面说
我想问一下去直流和干扰抑制做了什么,可以在软件中将其关闭吗