This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1101: 并联电阻RP检测缺陷时的异常变化趋势

Part Number: LDC1101


使用LDC1101EVM以及配套的PCB线圈检测时,在检测铝件时,并联电阻RP在提离距离较高的时候检测较小缺陷时会出现RP翻转变化,即遇到缺陷RP会降低,不符合理论,同时在检测钢件缺陷时,当提离距离很低时,RP遇到缺陷会增大,符合理论,但是提离距离变高,很快RP遇到缺陷就会反向变化,为什么会这样呢。

  • 您好

    针对你提到的铝件检测时RP翻转变化的问题,这可能是由于铝的导电性和磁导率与线圈产生的电磁场相互作用,导致电感耦合的变化与理论预期不符。特别是当提离距离较高,且检测较小缺陷时,这种相互作用可能更加复杂,从而导致RP的翻转变化。

    而对于钢件检测,当提离距离较低时,RP遇到缺陷会增大,这符合电感耦合的基本原理。但随着提离距离的增加,电感耦合的灵敏度可能会降低,导致检测结果受到干扰。因此,当提离距离变高时,RP遇到缺陷可能会反向变化,这也是由于电感耦合的灵敏度降低所导致的。

    总的来说,金属材料的导电性和磁导率,以及提离距离,都是影响LDC1101EVM检测结果的重要因素。在实际应用中,咱们可能需要通过调整线圈设计、优化检测参数等方法,来提高检测的准确性和稳定性。