Other Parts Discussed in Thread: IWR1443
尊敬的德州仪器工程师们:
您好!
我正在尝试应用IWR1443处理正弦函数数据并进行FFT。目前,我面临一个技术难题,希望能得到您的帮助和指导。
我目前有一组正弦函数的数据,并希望将这些数据输入到IWR1443的工程中。接着,我需要在该工程中对这些正弦函数数据进行FFT,以提取其频谱特性。我的思路如下:

在图片中可以得知,ADCBuf通过pingpong操作将ADCFull的数据放入M0和M1内存当中,随后通过HWA进行256-FFT并将FFT的结果放入M1和M2当中。后续将M1和M2内存的256-FFT结果通过EDMA存入L3中。
我的操作是断开ADC Full的箭头的操作,自己将数据存入M0和M1,随后输出M2和M3的结果。
我一开始是用EDMAutil 函数来进行该操作,但报错EDMA通道控制器错误。在看相关文档后发现,EDMA模块之间由蓝色箭头表示链接,红色箭头表示链式连接,因此报错。
我深知这一过程中可能涉及复杂的编程知识,因此,我真诚地希望德州仪器的专业工程师们能为我提供一些建议、示例代码或详细的操作指南。
感谢您在百忙之中阅读我的帖子,并期待您的宝贵回复。我相信在您的指导下,我一定能够成功解决这一技术难题。
祝工作顺利,生活愉快!