This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243BOOST: AWR2243芯片数据采集

Expert 1815 points
Part Number: AWR2243BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请问能够触发射频前端芯片通过CSI传输数据是关键因素是什么?

  • CSI描述了信号在传输路径上的衰减和相位变化。
    射频前端芯片和外部处理器之间的硬件连接必须正确配置。例如,AWR2243芯片通过CSI2接口传输数据时,需要确保差分信号的正确连接和配置。

    接收机和发射机的频率同步非常重要。频偏和采样频率偏差会影响CSI的准确性,因此需要进行频率校准。

    基站或终端设备在获取CSI后,可以利用CSI进行多用户调度、资源分配和预编码等操作,以优化数据传输。

    这些因素共同作用,确保射频前端芯片能够通过CSI接口高效、准确地传输数据。