Ti的工程师,您好!
当我们使用2944Demo程序(C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\awr2943_mmw_demoDDM.appimage),我们希望更改配置文件profile_advanced_chirp_advanced_frame_DDMA_awr2944.cfg 。该文件中配置了两个subframes ,下载到程序中可以正常运行。现在我想修改为4个subframes ,参照上面的配置文件修改一个文件(如下图1所示,左边是我的配置,右边是demo配置),下载到程序中,程序返回一个错误(如下图2所示),我发现程序中相关的错误代码是:RL_RET_CODE_NUM_PATTERNS_PROGRAM_INVALID (下面的图3),但是我没有发现任何关于NUM_OF_PATTERNS的错误消息。你能帮我分析一下我的配置有什么问题吗?非常感谢!