Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2243
技术支持,您好
公司最近购买了一块 MMWCAS-RF-EVM的雷达级联卡,公司自己研发了上层的FPGA开发板,没有网口模块,也没有XDS110模块,只有一路的USB转uart(没有使用FDTI,使用的是CP2102N-A02芯片),现在想通过UNIFLASH进行AWR2243的固件下载,了解到uniflash同一时间只能进行一个雷达芯片的firmware下载,所以通过FPGA控制4个芯片哪一路uart导通;
具体的uart链路方式如下:
[RS232 of AWR2243] <-> [Hirose connector] <-> [USB-to-UART Bridge(CP2102N-A02)] <-> [USB connector] <-> [PC with Uniflash]
目前,PC端的设备管理器可以识别到端口(端口名:Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM4)),uniflash会提示找不到端口;我使用串口工具发送数据,发送与接收完全相同,uart工具配置截图如下;

我的问题是:
1.我查阅论坛其他帖子,发现signal chip AWR1643可以直接通过uart的tx rx两根线进行固件下载(连接如下),那么,AWR2243支持吗?
2.我使用FPGA的在线调试功能,监测FPGA的UART信号,在uniflash工具工作时,uart的rx和tx信号没有捕捉到变化,我猜测是因为uniflash工具没有识别到com口,所以没有数据从PC端传输到AWR2243;uniflash识别端口的方式是什么样的吗?还需要进行其他硬件连接吗?
3.我查阅了与我情况相似的帖子(网址如下),但是后续并没有了应答,您还知道有相关的帖子吗?
e2e.ti.com/.../awr2243-rs232-can-not-be-connected-using-uniflash