This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1843: 雷达使用中环境可靠性问题

Part Number: AWR1843


TI专家们好:

    请问一下,AWR1843雷达对于环境可靠性具体的要求是什么?在哪里可以查看到这个信息。

除此之外,请问AWR1843雷达处于高湿环境下(70%湿度)是否会导致雷达出现无法工作的情况?

  • 您好,

    手册写明的环境条件就是工作温度是-40 to 125℃。

    关于湿度,并没有正式的官方实验。

    气态氧和水蒸气、悬浮水滴被认为是雷达频率的主要吸收器。传播损耗和延迟将与湿度和氧气有关。

    长时间处于高湿度环境下可能会导致绝缘体绝缘电阻下降和漏电流增加,进而影响雷达的正常工作。

    因此,在高湿环境下使用AWR1843雷达时,建议采取适当的防潮密封措施,以确保雷达的稳定性和可靠性‌。