Part Number: AWR1843
我是自己新建了一个1843的工程,包含了MSS和DSS两部分:

其中DSS部分为新建的原始Typical类型的SYS/BIOS工程代码,没有增加其余功能,MSS部分则是初始化了UART和 GPIO,通过UART接收的指令用来控制LED。
代码编译后通过Debug调试可以进行LED灯的控制。
随后将编译生成的Bin文件烧录至1843中发现代码无效,而且在该Bin文件烧录后板子也无法再进行调试连接,会提示以下报错信息:
cs dap 0: gel output: -->> dss is under application controlled reset. prior to connecting this reset must be released.
cs dap 0: gel output: the debugger will enable "halt on reset" and release the application-extended reset
cs dap 0:gel output: thait on beset" hos been enbred on the co7ex oss oap or gel output; -ces error : tiroout waitinb d ng for dss to power on
c674x_0: error connecting to the target: (e : (error -6305) prsc module failed to write to a router register. (emulation packabe 9.12.00150150)
想请教一下各位专家这个问题产生的原因是什么,是使用Post-build指令生成Bin文件这不出现错误了吗?因为编写的代码在进行调试时是没有问题的。
如果有需要我可以将编写的代码也进行展示。