This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用unflash烧写程序xwr68xx_mmw_demo.bin烧写不进去,提示lmage loading failed: Not able to connect to serial port. Recheck COM port selected and/or permissions,mmWave Studio连接232串口也是提示串口连接错误。
串口驱动是安装成功的,已经试过清楚过串口注册表和检查过串口占用问题。
你这个连接错误情况,是第一次使用这个评估板吗?
还是以前是正常的, 现在出现这种连接错误。
硬件方面,其他的原因还有可能是下面情况。
-更换下USB cable看一下。
-power adapter供电不足,电流不足。
-评估板硬件损坏。
图片在小了,看不清。
注意电源适配器电流大于2.5A。
网上很多这种IWR6843ISK-ODS+DCA1000评估板的开箱即用图文教程。
我私信发给你,你一步一步对一下。
我又帮你问了问其他的mmwave工程师。
你到底是想做什么呢?
你似乎正在刷新xwr68xx_mmw_demo.bin以获取点云和其他已处理数据,但也尝试使用mmWaveStudio和DCA1000来设置EVM以捕获未处理的原始ADC缓冲区数据。
要从开箱即用演示(xwr68xx_mmw_demo.bin)开始,拔下DCA1000,只需连接mmWave EVM,而Uniflash之外没有其他程序打开。