TDC7201-ZAX-EVM: 按照说明书给TDC1发送具有相位差的双通道信号(和说明书一样,3.3V、40kHz的信号。)GUI界面无法测出结果?为何在信号幅值大于3.5V时,GUI界面显示测量结果;在信号幅值小于3.5V时,GUI界面无法测量结果?

Part Number: TDC7201-ZAX-EVM
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

  • 您好,

    我不确定我是否理解了您的问题、因此如果我理解不正确、请更正。

    GUI 界面不能测量结果吗?
    GUI 可以测量结果、只需确保 TDC7201生成的脉冲都被 EVM 触发。 TDC7201将在每次准备好接收开始和停止信号以进行测量时生成一个触发信号。 此触发信号可用于触发评估设备在该设备每次生成此触发信号时发送脉冲。
    当信号幅度增大时、GUI 界面为什么会显示测量结果?
    这是我不理解的问题部分、您说信号正在满足振幅水平、但想知道为什么 TDC7201不生成测量结果? 如果是这种情况、请确保在器件生成触发信号的时间和 GUI 实现的超时时间之前提供信号。
    如果有任何其他问题我可以帮助解答、请告诉我。

  • 您好

    由于长时间未收到回复,本贴关闭。

    如果仍有问题,请随时重新发帖咨询。

  • 有电压幅值以及极性的要求吗?

  • 有电压幅值以及极性的要求吗?

  • 有电压幅值以及极性的要求吗

  • 您好,

    是的、数据表中定义了电压电平、它是数字电平信号:

    您可以选择要触发测量的信号边沿。 即上升沿或下降沿。 这些在 CONFIG1寄存器上是可选的、默认情况下、它们都设置为上升沿。