Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
之前更新程序使用uniflash的方式更新固件程序
想通过类似STM32串口IAP升级的方式去烧写
请问有相关的文档或者例程吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
之前更新程序使用uniflash的方式更新固件程序
想通过类似STM32串口IAP升级的方式去烧写
请问有相关的文档或者例程吗
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,如果你想通过 STM32 串口 IAP(In-Application Programming)来升级固件。
STM32 的串口 IAP 通常需要用户编写一部分代码来处理接收和写入新的固件。
但是TI.com并没有相关的文档或者例程。
在你的 STM32应用程序中,需要有一个引导程序(Bootloader)负责接收新的固件并写入 Flash。
引导程序可以在 MCU 上电启动时运行,检查是否有新固件需要更新。
通过串口接收新的固件数据。可以使用 DMA 或中断来处理接收数据。
解析接收到的数据,使用 STM32 的 Flash 操作函数(例如 HAL_FLASH_Program)将数据写入到指定的 Flash 地址。
跳转到新固件。
建议你访问 STMicroelectronics 官网,下载适合你 MCU 型号的 STM32CubeMX 和 HAL 库文档,来看如何配置串口和 Flash 操作。
查阅 STM官方网站上是否有STM32 的 IAP 的相关示例
或者看看GitHub 上有很多电路爱好者分享的开源 IAP 示例项目。
谢谢!