Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, , AWRL1432
我使用IWR1443以及DCA1000EVM结合使用来获取雷达的回波数据,这个过程需要依赖mmwave studio软件进行操控,但是这样好像只能等一次实验全部完成后才能在电脑上生成最终的回波数据文件,请问有没有更加灵活的数据获取方式,比如边采数据边给出一部分数据,或者有没有别的方式能让回波数据直接传给dsp,因为我想使用dsp对采集到的数据进行实时处理。
我使用IWR1443以及DCA1000EVM结合使用来获取雷达的回波数据,这个过程需要依赖mmwave studio软件进行操控,但是这样好像只能等一次实验全部完成后才能在电脑上生成最终的回波数据文件,请问有没有更加灵活的数据获取方式,比如边采数据边给出一部分数据,或者有没有别的方式能让回波数据直接传给dsp,因为我想使用dsp对采集到的数据进行实时处理。
你好,
IWR1443是通过LVDS输出原始ADC数据的。原始ADC数据也是可以在IWR1443内部处理的。
请问你说的DSP是如何和IWR1443连接的?你说的数据是指的ADC原始数据么?
Thanks,
Chris