This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-RF-EVM: MMWCAS-RF-EVM级联板如何获取绝对时间戳

Part Number: MMWCAS-RF-EVM


Hi工程师,

    我参考了下述链接提到的方法对idx.bin文件进行了解析得到了时间戳,但是这个时间戳好像是从雷达上电启动开始计算的,并不是绝对的时间戳。

    MMWCAS-DSP-EVM: mmWave Studio捕获数据的时间戳问题 - 传感器论坛 - 传感器 - E2ETm 设计支持

    

    这是我的代码:

clc;clear;close all;
adcIdxFileName = 'Data_Path\slave3_0000_idx.bin';
idxFile =fopen(adcIdxFileName, 'r');
indexInfo = fread(idxFile, 'uint64');
timeStampFrame = indexInfo(8:6:end); % data size for the effective number of frames
fclose(idxFile);
epoch = datetime(1970,1,1,0,0,0);
timeInSeconds = double(timeStampFrame) / 1e6;
stdTimeStamp = epoch + seconds(timeInSeconds);
stdTimeStamp.Format = 'yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-SSS';
stdTimeStampStr = string(stdTimeStamp);
disp(stdTimeStampStr);    

    我通过该代码获取的时间戳如下:

    

    我现在需要获取每一帧对应的绝对时间戳,请问有什么方法?

    这个问题在上述链接中最后也提到了但是好像工作人员未回复。

祝好!