This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMAG5170: TMAG5170配置

Part Number: TMAG5170


为什么配置器件的工作状态后寄存器的值在一段时间后又会复位到初始状态,在读取几次结果寄存器后是需要重新配置工作模式的几个寄存器吗

  • 该设备应仅在完全断电或断电事件下重置寄存器。

    如果Vcc降至最低工作电压以下,当Vcc恢复时,设备将重置所有寄存器。这可以通过在初始通电后读取0xD(AFE_STATUS)来检测。MSB(bit 15)是CFG_RESET。此寄存器在通电时默认为0x1,但在首次读取后将清除为0x0。

    应该看到,标准SDO通信中的STAT10也将从1变为0。如果执行读取并且该位从0变为1,则可能发生断电情况。

    能否用示波器检查Vcc,以确保没有Vcc低于2.1V的情况?

  • 感谢回复,跟是否在芯片电源和地引脚之间并联去耦电容有关系吗,芯片外围电路的33欧姆电阻、0欧姆电阻和AC并联端接电路是必要的吗

  • 应始终使用去耦电容。这是在每个有源器件上放置去耦的标准做法,这将有助于为高频噪声提供低阻抗的接地回路,并稳定器件Vcc引脚附近的电源。如果不去耦,发生停电的风险也会更大。如果不存在去耦电容器,在传感器附近安装0.1uF开始,并重复测试,看看它是否解决了设备重置的问题。

    终端电阻器不是严格要求的,尽管它们通常用于提高SPI通信的完整性。如果线路较短且不更换PCB,则可能没有必要包括在内。通常的做法是,在确认SPI总线的质量后,才对这些进行规划并在确认后将其删除。