Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
IWRL1432BOOST-BSD配合DCA1000EVM 使用mmwave studio时能不能不使用给的LUA脚本,然后自己MMWAVE studio 里配置需要的参数?怎么配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IWRL1432BOOST-BSD配合DCA1000EVM 使用mmwave studio时能不能不使用给的LUA脚本,然后自己MMWAVE studio 里配置需要的参数?怎么配置?
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,在使用IWRL1432BOOST-BSD与DCA1000EVM时,可以不使用提供的Lua脚本,而是通过MMWave Studio手动配置所需的参数。不过,这需要一定的了解如何在MMWave Studio界面中设置。
启动MMWave Studio,确保你的设备正确连接并且驱动程序已安装。
在“Device”部分,选择IWRL1432BOOST-BSD作为你的传感器设备。
选择要使用的配置文件(或创建新的配置文件)。这包括选择发射波形、频率、增益等基本参数。
在Sections下,你可以手动设置你需要的参数:
TX Power:设置发射功率。
Frame Configuration:配置如帧长度、帧周期等参数。
RX Configuration:设置接收配置,比如天线选择和接收增益。
Data Path:确认数据的传输路径,如DCA1000的配置。
通过“ADC Config”部分设置采样频率和数据格式,确保与DCA1000的设置一致。
设置好所有参数后,确保开启DCA1000的数据采集模式,然后在MMWave Studio中启动数据采集。
注意事项!
确保你的所有设置参数都与硬件的能力相匹配,以避免不必要的损坏。
你可以参考IWRL1432BOOST-BSD的用户手册和数据手册,以获取更多关于每个参数具体功能的信息。
手动配置可能需要一定的试错过程,以及对各个配置参数非常的熟悉。