This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843ISK-ODS: USRT通信

Part Number: IWR6843ISK-ODS


那个插孔我无法引出外接线,买不到插孔合适的线,所以我想用开发板上TP12 TP13和stm32进行UART通信,可以进行吗?如何设置

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,IWR6843ISK-ODS开发板上的TP12和TP13引脚与STM32进行UART通信。
    这个我们这里没硬件你调试一下,但理论应该是可行的。
    你可以按下面的试一下。

    硬件连接:
    IWR6843ISK-ODS的UART TX &UART RX 与STM32 UART TX &UART RX相连接。
    确保IWR6843ISK-ODS和STM32之间有共同的接地连接。

    查看你的IWR6843ISK-ODS的固件代码,确保UART功能已启用,并且TP12和TP13被配置为UART的TX和RX引脚。
    如果使用TI的毫米波SDK,你需要在SDK配置中启用UART,并指定使用的引脚。
    在IWR6843ISK-ODS的固件代码中设置UART的波特率。

    另外,你还需要STM32的相关配置
    比如,选择UART外设,配置GPIO引脚配置UART参数,配置UART外设的参数。

    使用串口调试助手,连接到STM32的UART端口,以查看从IWR6843ISK-ODS发送的数据,并验证STM32是否正确接收数据。
    如果遇到问题,可以使用逻辑分析仪来检查UART信号的波形,以确定是否存在任何时序或电平问题。