TPS40322EVM-074: TPS40322EVM-074的产品信息

Part Number: TPS40322EVM-074

TPS40322EVM-074能够测量电感电流,我想测量输出电容电流,如何将输出电容电流利用Io-IL输出到示波器显示

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

    内部信号 CS1+-CS1-和 CS2+-CS2-可为控制器提供电感器电流信息。 负极侧引脚连接到 Vout。

    您可以测量引脚两端的差分电压以估算电感器电流。 内部放大器的增益为 15。

    但是、您可能必须使用不同的 IOUT 值来表征信号、以估算将其转换为电流值(以 A 为单位)

    电容器电流可能非常小、该电流可能是波形上的平均电流、因此可能由于滤波而无法估算。

    您可以尝试捕获波形并将结果与我们分享。 我们可以帮助分析观察到的数据。
    我认为这是在 EVM 上进行估算的唯一方法。