由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 如何获得 E2E 上的用户积分?这些积分有什么作用?

如何获得 E2E 上的用户积分?这些积分有什么作用?

在这里,您将了解如何获得用户积分以及成为 E2E 会员时可以达到的等级类型。

 积分计划是一种认可会员对 E2E 支持论坛所做贡献的方式。

 会员可以通过以下方式在 E2E 上赚取积分:

  •  回答问题
  •  验证答案
  •  与同行工程师合作
  •  添加新内容

对 E2E 的每项贡献都将获得规定的积分值。

等级

会员积分

员工积分

Prodigy(秀才)

1-250

1-750

Intellectual(举人)

251-1,000

751-3,000

Expert(进士)

1,001-3000

3,001-9,000

Genius(探花)

3,001-6000

9,001-18,000

Mastermind(榜眼)

6,001-10,000

18,001-49,999

Guru(状元)

10,000+

50,000+

 

如何赚取积分

等级说明

E2E 支持论坛内的类型

说明

积分

帖子

每个新论坛帖子赚取的积分

10

回复

每条论坛回复赚取的积分(话题作者本人的回复不会增加积分)

10

已验证的答案

用户的回复被确认为正确答案时赚取的积分

20

点赞数

收到的每个点赞赚取的积分

5

给出的每个点赞赚取的积分

1

收藏(用户)好友

用户被选为好友时赚取的积分

5

 

有关积分计划的常见问题解答

1.我在开始时是否具有等级?

  • 如果您是 E2E 的新会员,那么您的初始等级为“秀才”

2.不同的等级代表着什么?

  • E2E 中的等级用于表示论坛参与程度。确定论坛的主要贡献者将使用户能够进一步验证他们正在分析的信息。

3.什么是已验证的答案?

  • 已验证的答案是指确定为“已解决”或“已回答”的问题。任何 E2E 会员都可以选择已验证的答案。问题可能有多个已验证的答案,但是,若提问的人自问自答,则不会获得任何积分。

4.我会失去积分吗?

  • 是的。如果您的某篇帖子被标记为已验证的答案,但随后又取消标记,则您将失去 20 分。如果删除问题或回复,先前获得的积分也将被扣除。