This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28M36P53C2: F28M36 和 F28M35 之间的性能比较

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P53C2, TMS320F28388D

本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。

 器件型号:F28M36P53C2

大家好、现在我们使用 F28M35 作为 MCU。我们希望随着越来越多的电容增加来提高 C28 内核的电容性能、因此考虑将 F28M35 替换为 F28M36。我们研究了他们的 TRM。F28M36 TRM 说 ' 它具有增强型 C28-CPU' 、但我们不确定 F28M36 是否更好 (以及多少?) 比 F28M36 计算中的值更低。

例如、如果 F28M35 中的计算时间 'A =0.2+0.3*0.4-0.5/0.6' 为 2us 、那么 F28M36 中的时间是多少?

谢谢、

Peter

本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。

  • 您好、 Peter 、

    就 F28M35 和 F28M36 而言、 Cortex-M 内核的内存和速度略有增加。但 C28x 子系统保持不变、只需少量增强功能即可控制外设。如果您正在寻找纯粹的 CPU 性能、两者都应该保持不变。

    我正在标记营销专家、看看他们是否可以为您推荐替代器件、如果您可以更详细地解释您的系统的话。

    本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。

  • 您好、 Karthikeyan 、

    谢谢您的回复。我们的系统需要大量的数学计算和快速响应、因此随着函数的增加、 F28M35 变得不满意。我们希望找到一款具有更高性能和更少迁移工作的替代产品。如果您能让您的营销专家了解我们的要求并提供一些建议、将会非常有帮助。

    彼得

    本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。

  • 当然、 Peter。

    我看到我们的一位营销专家目前是 OOO。会让别人尽快进入这个过程。

    本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。

  • 您好、 Peter 、

    如果您正在寻找性能最高的器件、我建议您迁移到 F28388 (www.ti.com/.../TMS320F28388D):)。 一旦您进入此平台、您就拥有最新的、最出色的器件、并且还可以利用重新使用代码的优势迁移到低端器件。迁移到 F28338 将花费很长时间来解决您眼前的挑战、并且能够满足未来需求。我们有许多文档可帮助迁移、这应该相当容易。

    此致、

    C2000 营销部门的 Olivier

    本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。

  • 您好、 Peter 、

    如果您正在寻找性能最高的器件、我建议您迁移到 F28388 (www.ti.com/.../TMS320F28388D):)。 一旦您进入此平台、您就拥有最新的、最出色的器件、并且还可以利用重新使用代码的优势迁移到低端器件。迁移到 F28338 将花费很长时间来解决您眼前的挑战、并且能够满足未来需求。我们有许多文档可帮助迁移、这应该相当容易。

    此致、

    C2000 营销部门的 Olivier

    本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。

  • 您好、 Olivier 、

    感谢您的回答。实际上、我们正在考虑迁移到 F28388D。

    彼得

    本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。