Original question:
SN74CB3Q3253: SN74CB3Q3253是否可以用于IIC的扩展
Part Number: SN74CB3Q3253Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TMUX1108
你好,
光模块里有很多直流的电流信号需要监控,比如MPD和RSSI信号。能否把多路的MPD和RSSI电流信号接入到SN74CB3Q3253里,通过MCU的控制OE和SS来选择一路输出?也就是这种SN74CB3Q3253能否使用于电流信号的切换?
多谢!
Jason
BTW,如果SN74CB3Q3253不能用于电流信号的切换的话,能否推荐一款多路(4或者8路)的能用于电流信号切换且对信号影响最小的芯片?
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
虽然 SN74CB3Q3253 可以在这种情况下工作、但它主要是数字总线开关。 精密模拟多路复用器更适合这种用例、因为它更平坦且泄漏更低、这对于 RSSI/MPD 监控中的敏感信号至关重要。 TMUX1104 (4:1) 或 TMUX1108 (8:1) 等器件包含这些特定的特性
Hi, Lydia:
非常感谢!
我想问一下这里的泄露电流,指的是哪里的电流?不同通道间的互相串扰泄露的电流还是内部开关MOS管的DS之间的泄露电流?
也就是泄漏通道 S 和 D 引脚。 有关串扰/隔离信息、请参阅此处数据表中的交流特性。