Part Number: TMUX6123
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121
在我的电路设计中需要S引脚D引脚之间断路时(开关关断时)能供承受较大电压。
比如:电路中通过设置SEL1上的控制信号将S1和D1关断,此时S1引脚能否承受对地为±100v或者更高的电压值?
PS: 我通过TMUX6121的datasheet查到Vs(the voltage on both S pins)和Vd(the voltage on both D pins.)的范围都是是VSS~VDD,我的理解是这是当开关闭合它们的对地电压范围。如果我的理解正确。那么当开关关断时(S引脚和D引脚之间断路)S引脚和D引脚的对地电压范围是多少呢?