Part Number: TMUX6121
TMUX6121在使用中,两个通道有一个通道不使用的话,将不使用的引脚浮空不连接,请问这样会有问题吗?在使用中另外一个工作正常,但只有这一路工作不正常

另外就关于TMUX6121在使用的如果电源电压低于±5V的话请问会发生什么样的变化。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMUX6121
TMUX6121在使用中,两个通道有一个通道不使用的话,将不使用的引脚浮空不连接,请问这样会有问题吗?在使用中另外一个工作正常,但只有这一路工作不正常

另外就关于TMUX6121在使用的如果电源电压低于±5V的话请问会发生什么样的变化。
您好,
下面链接培训视频回答了设备所有可能未使用的管脚的问题:信号管脚,控制管脚, VSS ,NC管脚和散热焊盘。
1、开关控制输入必须始终具有定义的状态。 如果设备没有内部上拉或下拉电阻器,则必须将针脚连接至已知电压。
2、开关信号输入 / 输出针脚可能处于浮动状态。 在高速应用中,最佳做法是将这些未使用的引脚端接到 GND。
抱歉,刚开始没注意到这个问题。TMUX6121的最低工作电压就是10V,如果双电源供电低于±5V的话,就低于最低工作电压10V。根据数据手册中描述(The on-resistance varies with input voltage and supply voltage.)导通电阻可能比较大或无法导通。建议按照数据手册中推荐的参数供电,这样才能保证各性能参数