This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TS5A3357: TS5A3357选择某个通道后,其他两个通道为什么电压不为0?

Part Number: TS5A3357


TS5A3357选择某个通道连接后,其他两个通道对应的引脚为什么电压不为0,大概是近400mv的电压

  • 您好,

    多路复用器有通道间串扰XTALK -即对从导通通道到关断通道之间不必要的信号耦合的一种量度。计算公式是XTALK =20log(V2/V1),V2是关断通道出现的电压,V1是导通通道施加的电压。TS5A3357的如下截图,可以看出XTALK 与信号频率有关,频率越高,影响越大,这是因为两个输入通道之间的寄生电容, 也可能是传输信号的两个输入走线之间的电容,或者是多路复用器的两个输入引脚之间的电容 造成的。寄生电容一定的情况下,频率越高,两通道之间的阻抗越低,串扰就越大。

  • PCB设计被不算紧凑,因为芯片封装很小,引脚间的距离拉不开;

    感觉很奇怪,我以为芯片坏了,换了两块还是这样,接上前端信号线后,输入的模拟信号的最低电压居然被拉高近400mv,

  • 是的,芯片内部本身就存在串扰,您可以根据您输入信号的频率,从上图查出串扰增益,然后根据我上面写的公式,计算出关闭通道被影响的幅值