Part Number: MUX506
你好,我想确认下 ,双电源供电模拟开关,使用单电源供电的时候,电源怎么接。
是否 Pin1 接 正电源 +18V, Pin 12 接 GND, Pin 27 原本是接负电源,由于我使用单电源供电, 是否也接GNG??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MUX506
你好,我想确认下 ,双电源供电模拟开关,使用单电源供电的时候,电源怎么接。
是否 Pin1 接 正电源 +18V, Pin 12 接 GND, Pin 27 原本是接负电源,由于我使用单电源供电, 是否也接GNG??
您好,
可以的,MUX506 可以处理双极性信号,因此需要双极电源供电;
如果您通过的仅是单极性信号,可以将AVSS接地,但不能悬空;
如下FAQ也对此进行了说明: