Part Number: TMUX1119

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1、是Crosstalk,即从导通通道到关断通道之间不必要的信号耦合的一种量度。TMUX1119 的通道间串扰(XTALK)参数如下datasheet 截图。
除了芯片内部存在通道间串扰,如果S1和S2信号PCB走线比较近,也会在芯片外部形成通道间串扰,因此,如果信号频率比较高的话,S1和S2信号线尽量远离。
如果实际测量参数大于datasheet 给的参数,那么应该是芯片外部两通道间形成了较强串扰。

2、带宽是通过开关且衰减不超过 3dB 的信号频率范围。TMUX1119 是250 MHZ(典型值)如下截图曲线:

3、TMUX1119 应该是由一个 N 沟道晶体管和一个与之并联的 P 沟道晶体管组成,如下文档 2.2 传输门开关部分截图:
选择合适的德州仪器 (TI) 信号开关 :https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca050c/zhca050c.pdf

这三个电阻的定义如下截图:
RON即 开关路径接通后信号路径的电阻。
RON FLAT- VD 或 VS 电压范围下,同一通道内 Ron 最大值与 最小值之间的差值。
ΔRON - 同一输入电压下两个不同开关通路的导通电阻之差。
如果您还存在其他疑问,请回复帖子

请问一下我切换到S1跟D导通,用万用錶的导通档量测S1跟D是否有导通,有几次量测时万用錶会发出逼逼叫,表示有导通但有几次量确不会逼逼叫 ,然后我在D脚输入sin wave 量测S1是否有sin wave
当我让S1跟D导通 ,可以量到sin wave ,当我让S1跟D导通就没办法量测到sin wave
这表示开关IC 是良好的 ,但为何万用錶没办法量测呢?
我在D脚输入sin wave 量测S1是否有sin wave
当我让S1跟D导通 ,可以量到sin wave ,当我让S1跟D导通就没办法量测到sin wave
这表示开关IC 是良好的 ,但为何万用錶没办法量测呢?
抱歉,没明白您的问题,您可以再详细描述一下吗?
当S1跟D 两端的电压差超过5V时,会clamp在5V请问是吗?
datasheet 没有说明可以钳位在5V;
VS和VD最大耐压是VDD+0.5V,如果超过此值,设备可能会永久性损坏;
如果 S1跟D 两端的电压差超过5V时,开关是导通状态的话,那么设备很可能已经损坏,因为IS或ID最大电流是30mA,导通电阻典型值为1.8Ω,5V/1.8Ω>30mA,这超过了S和D的最大允许电流。

这可能是正常的,因为测量是否短路都是需要在断电的情况下测量的,如果TMUX1119 导通,那么肯定是带电的。
另一个是TMUX1119 导通电阻约1.8Ω到4Ω(表笔到测试点也存在接触电阻,与表笔按压力度有关),万用表判断导通的阈值,或者说多少电阻会被认为导通,这个电阻值可能约等于TMUX1119 的导通电阻。所以有时候会小于这个阻值被认为导通,就发出叫声,有时候又大于这个阻值被认为不导通。
建议测量D和S管脚的电压以判断是否导通,如果导通的话,其两端电压应很小。