Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160
先断后合和先合后断之间有何差异?
先断后合 (BBM) 和先合后断 (MBB) 是许多模拟开关/多路复用器提供的两个相似但非常不同的安全延迟功能。这两个功能都涉及触发开关事件时所选输出的连接行为。
在具有 BBM 功能的器件中,当所选的信号路径被输入控制逻辑更改时,两个多路复用路径之间则不会以电气方式连接。这可以确保两个多路复用路径之间的隔离,并在信号从一个通道传输到另一个通道期间防止信号失真,适用于大多数多路复用应用。大多数 TI 模拟开关和多路复用器支持先断后合开关。利用 TI 搜索工具中的功能筛选器,可以轻松地缩小具有 BBM 开关的器件的范围。

另一方面,MBB 功能可确保在输入控制逻辑更改所选的信号路径时,两个多路复用路径之间不会发生电气断开。这将防止出现任何高阻抗输出的情况,适用于反馈节点要求始终存在负载的情况。TS5A3160 等器件支持先合后断开关。利用 TI 搜索工具中的功能筛选器,可以轻松地缩小具有 MBB 开关的器件的范围。

一个可能引起混淆的关键区别是转换时间与 BBM 和 MBB 时间的关系。任何 BBM 或 MBB 延迟都包含在转换时间内,计算总转换时间时无需添加该延迟。
如果我的器件未指定先断后合或先合后断,应该怎么办?
在较旧的器件中,可能没有 MBB 或 BBM 规格。可能存在 MBB 功能,但 TI 无法保证一定有这种开关行为,除非数据表直接说明。在需要 BBM 开关但数据表未明确说明且无法通过 TI.com 搜索工具找到具有所需功能的替换器件的情况下,建议使用使能引脚(如果可用)生成相同的功能,方法是将整个器件置于高阻抗状态,然后切换逻辑,将信号从当前路径传输到下一个选定路径。