Part Number: SN74CBTLV16212
我手上有块板子如图所示,飞线可以调通,但是使用SN74CBTLV16212芯片做切换调不通,看了下datasheet ,带宽200MHZ,应该没什么问题啊,不知是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74CBTLV16212
我手上有块板子如图所示,飞线可以调通,但是使用SN74CBTLV16212芯片做切换调不通,看了下datasheet ,带宽200MHZ,应该没什么问题啊,不知是什么原因?
您好,RGMII的信号速率是多少?
我们在选择开关器件的时候,开关的最小带宽要求至少3/2 data rate。比如信号data rate=100Mbps,选型时开关的带宽至少要求3/2*100=300Mhz.
RGMII(同时兼容MII所规定的10/100 Mbps工作方式,支持传输速率:10M/100M/1000Mb/s ,其对应clk 信号分别为:2.5MHz/25MHz/125MHz。RGMII数据结构符合IEEE以太网标准,接口定义见IEEE 802.3-2000。 我们把速率调到25MHz,也不行。不知道为什么? 有没有这样用过的案例?
因为我们有专门用于LAN的开关器件,所以很少使用 SN74CBTLV16212作为以太网开关。
下面几款是常用的100Base-T,10Base-T,1000Base-T的开关器件您参考下:
另外,在使用LAN 开关器件的时候,也要注意开关的位置,需要放在变压器前,即PHY--switch- Transformer--RJ45。
这也是经常导致切换不通的原因。