你好工程师,求推荐一款可编程,8路传输模拟信号的模拟开关。
我想用模拟开关来隔离四路传感器的信号,模拟开关关断状态下,输入和输出端是完全隔离?还是处于高阻抗(阻值有多少)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,模拟开关器件没有可编程的呢。
都是通过控制信号的高低电平来决定哪一路导通。
您需要选选通的信号,是多大速率的,从而确定开关的带宽。 另外,信号电压为多大?
方便为您选择合适的器件。
关断状态下,开关是打开的,完全隔离状态。

是单通道8选1吗?如果是的话,可以考虑TMUX1208.https://www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/tmux1208.pdf
8输入8输出的话,就不是开关器件了,是属于缓冲器/驱动器了。
附图中的应用,是想在4个device中选取2个device 导通吗?如果是的话,则没有这样的器件,因为多路开关的应用是在多路选择中选取一路导通,不论是8选1,4选1,或者双通道的4:1等。以TMUX405x为例的架构图,看起来比较直观。可以看到TMUX4051是8选1,4052是双通道的4选1,4053是3通道的2选1.

TMUX4052的S0A和S0B不能同时导通?
4052的SxA和SxB就是同时导通的。可以看下它的真值表:4052是针对差分信号的应用,如果您的4个传感器信号是差分信号,4路差分,只能选取一路导通,4052 合适。

但是您前面提到信号电压为0~2.5V,可以选择低压宽范围供电的TMUX12099(1.08 V to 5.5 V),和4052一样架构,也能实现差分4选1 应用。
...