This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVC1G3157: SN74LVC1G3157

Part Number: SN74LVC1G3157

学生小白,帮忙解答;

问题1.Ron,    当输入信号VI = 0V 时,恒流源电流为IO = 4mA,和示意方向相同;输入信号VI = VCC,恒流源为IO = -4mA, 和示意方向相反 请问这样测试Ron电流方向为什么需要设置不一样,是有什么考虑吗?

问题2.Rrang   当输入信号Vb为 0 - VCC时,VA端的电平保持为0吗?

  • 您好,抱歉回复晚了,Ron是在给定的输入电压和输出电流的条件下测试的。 通常随着电流的增大,芯片的温度也随之升高,那么Ron的值也会增大。

    所以可以看到表格中给出了不同Vi的值,以及输出电流的测试条件,负电流的方向代表的是流出电流,即source电流,正电流代表的是流入芯片引脚的电流即sink电流。

    Rrang   当输入信号Vb为 0 - VCC时,VA端的电平保持为0吗?

    不是, B 端也是可以作为输入端的,这里的测试条件的意思是当输入电压在整个电压范围内,Ron的变化,就像我上面提到的,Ron是随着Vin的变化而变化的。这里只是想说明在整个输入电压范围内Ron的变化曲线。

    参考Figure6-1.

    中秋快乐