This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMUX6113: VSS GND EP的硬件连接

Part Number: TMUX6113


你好:

      我们在使用TMUX6113(WQFN封装)时,硬件上将VSS管脚接负电源-11.4V、VDD管脚接正电源+15.5V、GND和EP管脚接在连接到板卡参考地REF_GND(但数据手册中说EP在内部是电气连接到VSS上的)。在后续测试中部分板卡输出-11.4V的电源DC/DC出现异常(该DC/DC厂家分析说是过流保护),如果是过流保护是否是因为我们硬件设计上将VSS(-11.4V)的EP管脚接到REF_GND上导致的过流。-11.4V电源后级接了很多器件包括运放、MUX和模拟开关。

同时我们有以下几个问题:

1、出现异常的板卡中我们将输出-11.4V电压降低到-8.5V或-5V后,多数异常板卡能恢复正常,另外不能恢复正常的板卡发现有-11.4V电压对REF_GND短路的现象(有TMUX6113短路,还有其他器件短路);

2、我们30张板卡中大概有6张板卡出现异常;

2、我们相知道EP管脚在芯片内部与VSS、GND是如何连接的?

3、按照我们现在这种设计是否还有改进的措施。

谢谢!

硬件接线如下图所示(EP接的REF_GND,没接VSS)

  • 您好,

    我没有找到其内部电路图,不确定EP管脚在芯片内部是怎样与VSS、GND管脚连接的。我想向您确认的是您的应用是双极性信号吗?信号幅值是多少?

  • 对的,我们是双极性伪差分信号,OA_IN_P8的电压范围-2~+6V,OA_IN_N8端接地或电压接近0。

    我们打算在现在加工的PCB上将EP焊盘处上绿油漆,即打算不用EP这个信号,不知道风险大不大?因为现在没机会改版。

  • 我现在没明白为什么将VSS电压 -11.4V电压降低到-8.5V或-5V后,多数异常板卡能恢复正常,因为在IC内部 EP连接到了VSS;如果EP在外部连接到了GND,相当于外部将VSS和GND 短路了,这样TMUX6113相当于单电源供电了,单电源供电时是不能输入双极性信号的。在VSS电压降至-8.5V或-5V时,您实测VSS pin 和GND pin不是短路的吗?

    我们打算在现在加工的PCB上将EP焊盘处上绿油漆,即打算不用EP这个信号,

    这里的意思是将外部EP与GND的连接断开吗?这样相当于在外部EP没有与VSS连接,根据datasheet的说明,应该会影响散热和ESD性能。

  • 1、我们实测了MUX芯片,发现EP和VSS并未直接连接在一起(万用表通断档和电阻档都试过),然后用二极管档位测试EP和VSS之间也并未发现有钳位二极管,所以才会请教你们EP和VSS之间是如何连接的。进一步测试芯片发现EP和GND之间也并直连在一起。

    2、因为供电的DC/DC异常波形厂家FAE分析出来是过流,因此我们将输出-11.4降低到-8.5V或-5V后是否可以用I=U/RL来理解,即负载RL是不变的,我们将U降低,则最终I减小,是否就不过流了?前级DC/DC的输出最大电流是1.5A。

    3、将输出-11.4降低到-8.5V或-5V后,VSS pin和GND pin之间未短路,仍然为双电源供电,我们后级ADC采集负电压也是正常的,但是出异常后VSS和GND之间阻抗会降低到800欧姆或3K欧姆左右(不同板卡有所差异),正常板卡阻抗在10K~20K之间。从测试来看,给我们的感觉是VSS和GND之间阻抗会随着板卡的运行时间增多而逐渐减小,这个很奇怪?所以我们想知道EP,GND,VSS之间的连接关系。

    4、在PCB板上EP焊盘处额外就绿油就是想把EP和GND断开,断开后EP在外部也不和VSS连接了,从datasheet来看的确会影响散热和ESD性能。

    5、你们有其他途径查询到EP,GND,VSS之间的连接关系吗?

  • 5、你们有其他途径查询到EP,GND,VSS之间的连接关系吗?

    我问下美国的工程师,看那边是否可提供

  • 下面链接是我咨询美国工程师的链接,看下他的回复是否对您有帮助,如果您存在疑问,您也可以回复帖子来咨询美国工程师:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1136145/tmux6113-internal-connection-circuit-for-the-vss-gnd-ep-pins/4216451#4216451

  • 收到,非常感谢!