TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74CB3Q3253: SN74CB3Q3253用作ADC交叉采样的输入分配

Part Number: SN74CB3Q3253
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, , TMUX1511

您好,我在DIY一款4通道2GSPS采样率的示波器。

我需要一种器件将四路LMH6518的输出自由分配到4片500MSPS ADC的输入,来实现:任意单通道开启时采样率为2GSPS,任意双通道开启时采样率为1GSPS,四通道全开启时采样率为500MSPS。

使用四片SN74CB3Q3253来实现以上功能是最好的选择吗?或者您有更好的推荐请告诉我。

非常感谢!!!

  • 您好,SN74CB3Q3253是一款双路4选1的多路开关,因为是双路,所以有两个使能端OE1和OE2控制。S1和S0用来控制A和 B port哪个port 导通。所以可以实现任意一个通道开启(比如OE1=L使能,OE2=H,LMH6518输出的四路分别接在1B1~1B4上),1A 接在其中一片ADC上,此时能实现ADC的1A可以和1B1~1B4的任意一路导通连接。

    同样,OE1和OE2 同时为低电平使能,八路信号接在1B1~1B4,和2B1~2B4上,通过S1和S0的控制,能同时开启两路,比如1A-1B1,2A-2B1这样。但无法实现同时开启四路。 不光是应用,信号带宽也是需要考虑的因素,通常选用开关器件的带宽要保证信号速率的3/2. 比如2.Gbps的信号,为了保证足够的余量,开关的带宽要求为3Gbps。 

    综上,根据您的应用,同时开启2路或4路的开关,好像没有类似的开关能满足您的要求呢。

  • 感谢您的回复,我查看了TI模拟多路复用器的选型表,超过3Gbps带宽的器件除去特殊协议接口功能外,只有单开关的,不符合我的要求,但还是非常感谢!

  • 另外我还想请教您一件事情,多路复用器加在LM6518的差分输出端,还是前端FET运放的输入端?

    我认为加在差分输出端时,如果单通道2GBPS,工作的器件少,功耗低,交叉采样造成的器件差异性小,但多路复用器可选器件比较少。

    如果您有更好的方案,请您推荐给我,我将不胜感激。

  • 您好,如果将LMH6518的输出给ADC的话, 应该是需要将多路复用器放在LMH6518的输出端的。

    任意开启两路或者四路的应用,还是得选单路的开关,每路由使能端OE控制开关的关闭和打开。 也就是选择四路单极单掷开关比如上述筛选的TMUX1511。

    而四路OE的高低电平可以通过jumper去手动配置,或者接在主控的GPIO控制它们的高低。

  • 我决定在FET运放的输入使用信号继电器阵列来验证以上功能,

    相比于高带宽模拟多路复用器,信号继电器的成本要低很多;

    相比于开关阵列放在ADC输入级,放在FET输入端只需切换少一半的信号,以及多路信号调理同时工作能增加带宽,降低信号处理部分的参数要求。

    再次感谢您的回复!

  • 好的,不必客气,后续有什么问题,再讨论。