Part Number: TMUX1574
官网所提供的TMUX1574PWR IBIS仿真模型所有pin脚都设置为input,
SPI其中一路MOSI为output信号,能否帮忙转一个D2(pin5,6,7)这一路为output的仿真模型?谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,附件中表格是使用什么软件对IBIS 进行编辑的?我这边需要和Tools team去确认一下。
您好,关于这个问题我这边已确认:这些引脚不能算作输入输出接口,它们不是真正意义上的IO,只是有源开关。Hyperlynx为什么称它们为输入,我们也不确定原因,因为我们对Hyperlynx 不熟悉,相对来说使用ADS来对IBIS进行仿真更多一些。我下载了Hyperlynx试了试,认为Hyperlync称它们为input的原因是淫邪它们和power之间接了钳位二极管。这是我得到的IV曲线:但是我必须选择model而不是去选择pin,否则它默认为termial model。