This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVC1G3157: 波形倾斜问题提问

Part Number: SN74LVC1G3157
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, THS4271

我用DAC60096输出两个电压值,经运放THS4271放大后,通过模拟开关SN74LVC1G3157由FPGA输出控制信号进行切换,输出由SMA 头接到示波器。

电源由正负5V供电,电源电压稳定。

理论上说输出的波形应该为两个固定电压值,但上升沿变形是斜的,请问可能的原因是什么?

  • 您好,

    电源由正负5V供电,电源电压稳定。

    这里是描述说给SN74LVC1G3157  ±5V供电吗?请注意SN74LVC1G3157供电范围是1.65V~5.5V,不能使用 ±5V供电,这会永久性损坏SN74LVC1G3157。

    但上升沿变形是斜的,请问可能的原因是什么?

    这应该是输出端负载电容太大的缘故。如果输出端迹线走线较长导致寄生电容较大或接收IC输入电容较大,都会形成电容充电波形。

    如果是SN74LVC1G3157输出端悬空测量(没有后端PCB走线),示波器直接测量的其输出,那应该是示波器探头设置问题,建议选择X10档进行测量,看波形怎样?