Part Number: TS5A3359
1,产品功能介绍:
目前正在设计一个新产品,功能描述如下:我们要做一个可以调整增益的放大电路,其中有一个电阻,命名为跨接电阻,该电阻阻值大小决定运放的增益,简化原理如下图:

Senser的信号不是稳定电压,而是不断变化的一个信号,信号频率范围在20Hz~10KHz,实际使用时关心信号变化的峰峰值。
选通R1时,增益较大,暂定为原始信号的10倍,命名为1档;
选通R2时,增益较小,暂定为原始信号的3倍,命名为2档;
上电时,默认1档;当检测到信号峰峰值很强达到设定的阈值条件时,为了防止信号饱和,则切换到2档。
2,问题描述

如上图所示,图片中共有2路运放电路,第1路红色是固定增益电路,相当于一直是第2路的1档增益;第2路绿色是可调增益电路,刚上电时是1档,信号峰峰值变大达到阈值时,切换为2档。
预期正常的波形应该是:
绿色和红色波形波动趋势一致,只是在切换档位后绿色波形幅度更小,并且绿色波形和红色波形均在基准2048处波动,同时在2048上方或者同时在2048下方;
实际异常的波形如图片中:绿色波形围绕某个包络缓慢下降,持续时间一般在1~4mS之间,也就是这4mS波形会异常,正常应该没有这个包络。
从现象上看是由于模拟开关储存电荷,导致信号释放很慢。
3,需求描述
一般是由于模拟开关的哪个参数导致了该现象?或者更换一个其他型号的模拟开关能避免此现象?有没有好的方法能消除这个异常现象?