Part Number: SN74CBT3251
1. IC的8个复选通道,用作交流采样和直流采样的功能,(后接ADC),是否会有相互的影响?
2. IC在其中的一个通道电压为-0.7V的时候,从现象看到是把其他的通道输入波形也影响到了,这个是怎么回事?
VIK这个怎么定义?
3.在交流采样出现高频震荡时候,影响到其他的通道的输入了,这个是怎么回事呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74CBT3251
1. IC的8个复选通道,用作交流采样和直流采样的功能,(后接ADC),是否会有相互的影响?
2. IC在其中的一个通道电压为-0.7V的时候,从现象看到是把其他的通道输入波形也影响到了,这个是怎么回事?
VIK这个怎么定义?
3.在交流采样出现高频震荡时候,影响到其他的通道的输入了,这个是怎么回事呢?
您好,这两天在参加培训,所以回复给您的帖子会有延迟,我尽快给您回复,给您带来不便非常抱歉
您好,这款多路复用器的-3dB带宽能达到200Mhz,所以您说的高频震荡,高频信号为多少?
您所提到的,影响到其他通道的输入了,具体表现在哪些方面?可以附上波形看下。
8 个通道分别都是接的什么类型的信号?
Vik的定义如下:说明输入和地之间有一个钳位二极管。Vik指的是当施加测试电流时,通过输入二极管产生的最大电压。