hi I want to know the chip SN74LVC2G66QDCURQ1 if the VCC = 0V ( no supply), while the C= 1.8V, the buffer input and output will connect or not? thanks.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi I want to know the chip SN74LVC2G66QDCURQ1 if the VCC = 0V ( no supply), while the C= 1.8V, the buffer input and output will connect or not? thanks.
您好,如果没有供电电压,直接给输入端电压信号,输出和输出不会连接的。
当没有供电电压时,通过SN74LVC2G66数据手册的最大绝对值表格可以看出,输入端到VCC端是有钳位二极管的,因此当VCC=0V,给输入端电压时,那么相当于输入端给VCC端供电,如果超过了最大输入钳位电流,则会导致器件永久性损坏。

参考这篇FAQ关于输入电压Vi是否可以比VCC电压高,以及如何判断芯片的输入和VCC端是否集成钳位二极管的介绍:
你好,如果按照你的说法,当输入有电压进来(譬如是1.8V的电平),VCC通过IO漏电到VCC,此时VCC的电压可能为(1.8V-二极管压降=1.8V-0.6V=1.2V左右),这时候控制引脚C如果是有电压(1.8V的话),超过了VIH,其实输入输出是连接的了。
如果按照你的说法,当输入有电压进来(譬如是1.8V的电平),VCC通过IO漏电到VCC,此时VCC的电压可能为(1.8V-二极管压降=1.8V-0.6V=1.2V左右),这时候控制引脚C如果是有电压(1.8V的话),超过了VIH,其实输入输出是连接的了。
您好,我的意思是如果VCC=0,而输入端有电压信号,那么如果这个器件的输入端到VCC内部有二极管的话,则输入端经过二极管到VCC会有电流,相当于给VCC供电,这也是为什么很多客户发现当VCC=0时,输入端给电压, 发现VCC端测量也有电压的原因。因此我们首先要判断这个器件输入和供电电压端是否有二极管,有的话电流是否超过数据手册中输入钳位电流Iik的值,否则这个器件将会烧坏。

这时候控制引脚C如果是有电压(1.8V的话),超过了VIH,其实输入输出是连接的了。
控制引脚没有上电,您的意思是输入端流经到控制引脚产生的电压吗? 事实上,输入输出连接也是在器件正常工作的前提下(正常上电,然后控制引脚满足高低电平阈值,然后给输入信号,满足这些条件下才会有输出)或者说芯片正常上电,上电期间输出都是高阻态。
不是,我的问题有两个:(1) VCC=0, C=1.8V,IO上无信号,C会漏电到VCC嘛?
(2)VCC=0(没有主动供电),C=1.8V,Input有1.8V的电压,此时OUPUT会有电压嘛?
谢谢。
(1) VCC=0, C=1.8V,IO上无信号,C会漏电到VCC嘛?
C会漏电到邻近电路。C到VCC的详细电路我没有。
但这也同时涉及到另一个问题,就是IO无信号,相当于悬空,悬空对于CMOS器件的影响:
VCC=0(没有主动供电),C=1.8V,Input有1.8V的电压,此时OUPUT会有电压嘛?
具体没测试,但是在保证芯片没有损坏的前提下,即使input漏电到VCC,但不足以保证器件是能正常工作的,所以我想输出可能会有信号,但是应该也是高阻态。