Part Number: TMUX1208-Q1

1108的1脚接地,1208的1脚为NC,可以pin to pin
使用吗?或者说1208的NC脚接地有影响吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,NC 指的是not connected。 内部没有和任何电路连接,所以可以接GND,没有影响。
下面有一篇FAQ, 讲的是关于这类多路选择器封装相同,只有NC和VCC,或GND这里的差异,是否能替代的讨论:
NC指的是not connected或no internal connection,意思就是这个引脚和内部电路都是没有接到一起,因此施加一个电压对其是没有影响的,器件仍然能够稳定稳定工作。所以是可以直接替代的。具体请参考这篇FAQ:

不客气,那我就把这个帖子关闭了,后续有什么问题再讨论。