寻找可以提高TF卡的SDIO 延长线速率的芯片方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
寻找可以提高TF卡的SDIO 延长线速率的芯片方案
您好,抱歉回复晚了,您是想找一款SDIO的redrive是吗?提高它的驱动能力,能够支持原来的速率是吗?
您的应用中需要多大速率要求?IO电平标准是什么?
如果是需要SDIO redriver,可以看下LMH0324 这款是否满足您的要求:
是的, 我们当前的应用场景是通过FPGA模拟TF卡,插在VTE测试机上进行测试,其中FPGA端电平是1.8V, IO为push-pull模式, VTE测试机端是3.3V电平,为了满足100M的时钟速率也能跑下去,我们当前选择了LSF0108PW的电平转换器且并接了高速开关PI3CH800LEX. 该方案目前的结果是当时钟频率到了1M时就会报错。 故在这里我们需要寻找新的解决方案。 其中其fail的主要原因我们是认为FPC 线过长以及当前的LSF0108PW+PI3CH800LEX的方案依然存在缺陷所导致。故,我们需要
1, 寻找新的电平转换解决方案并可在高时钟频率下工作(100M);
2, 如何避免因为走线过长而引起的额外寄生电容导致SDIO信号变差
寻找新的电平转换解决方案并可在高时钟频率下工作(100M);
抱歉回复晚了,电平转换需要几bit?SN74AVC4T245 可以实现1.8V到3.3V转换。速率达到380Mbps,所以100M频率没问题。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74avc4t245.pdf
如何避免因为走线过长而引起的额外寄生电容导致SDIO信号变差
选择一款redriver来对信号进行补偿。
SDIO的阻抗不是50欧姆么,应该都是单端信号,不存在差分对信号的,看来不太像是SDIO 的redirver, LMH0324应该不行,
LMH0324 是3G/HD/SD SDI的应用。您是SD卡的应用吧?
SD卡的话,可以选择一款buffer来提高它的驱动能力应该就能满足走线过长导致的信号变差。
可以在下面链接中选择一款bufffer/driver来提高驱动能力。
https://www.ti.com/logic-voltage-translation/buffers-drivers-transceivers/products.html
6bit我看了下没有合适的,可以考虑使用8bit的S74AXC8T245或者SN74AVC8T245。1.8V转3.3V 的话可以支持100Mhz,不用的两个通道输入端可以上拉到VC或者下拉到GND防止悬空,输出端可直接悬空。 AVC8T245数据手册建议不用的IO可直接接GND。
因为是使用FPGA模拟SD卡,而且是SD模式, 故共有信号6根(SD0~SD4, CMD, CLK), 也即需要6bit即可
您另一个帖子中提到了TXS0206,这个器件专门用于SDIO电平转换,可以考虑使用TXS0206。