Hi Experts,
最近我们需要用到FPGA来模拟SD卡, 而后通过PC主机来访问该FPGA模拟的SD卡。
其中FPGA的信号电平是1.8V, 推挽模式,为了让连接到PC端的USB3.0读卡器可以直接FPGA所模拟的SD信号, 我们打算使用贵司的TXS0206专用SD电平转换器,但使用过程中发现CLK的方向刚好相反,而且又是单向。
请问使用该方案的过程中我如何解决时钟信号单向的问题啊?如果另外使用芯片的话,什么芯片合适,又如何保证时序满足要求?

Regards,
David Hu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您的目的是想实现3.3V到1.8V转换是吗?我看了下,目前我们有两款专门针对SDIO / SD / MMC应用的电平转换器件,一个是您选择的这款TXS0206,一个是TWL1200(汽车级应用)。
按照您的应用,3.3V在host端,1.8V在FPGA端,实现3.3V到1.8V转换没问题。这样TXS0206的VCCA接3.3V,VCCB接1.8V。
那么CLKA参考的VCCA,即从host出来的CLK接到TXS0206端的CLKA(3.3V)输出1.8V CLKB,同样和数据线一样也实现了3.3V到1.8V的转换。
总的来说,您目前需要3.3V到1.8V的转换,即VCCA=3.3V,VCCB=1.8V ,从而实现CLK和DATA 从3.3V---->1.8V 转换。
如果需要1.8V到3.3V转换,即VCCA=1.8V,VCCB=3.3V,从而实现CLK和DATA 从1.8V---->3.3V 转换。
所以我不明白您说的CLK反向是什么意思?我认为可以满足您的应用需求。