你好,TI:
我们产品上使用了TMUX7234PWR 4通道多路复用开关,我们调试时发现先给芯片的VCC引脚上电,再给IO(Vs或Vs)提供电压,此时芯片正常,如果先给芯片的IO(Vs或Vs)供电,再给芯片VCC供电时芯片VCC就会对地短路。芯片损坏,这会是什么原因,帮忙分析一下,多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,TI:
我们产品上使用了TMUX7234PWR 4通道多路复用开关,我们调试时发现先给芯片的VCC引脚上电,再给IO(Vs或Vs)提供电压,此时芯片正常,如果先给芯片的IO(Vs或Vs)供电,再给芯片VCC供电时芯片VCC就会对地短路。芯片损坏,这会是什么原因,帮忙分析一下,多谢!
您好,也就是说先给芯片供电,再给IO信号,芯片工作正常,这也是正常使用芯片的步骤。
如果先给IO信号,再给芯片供电,那么IO引脚会向VCC倒灌电流,相当于给VCC供电,这款多路选择器的输入端到VCC端是有钳位二极管的,并且可以看到最大钳位电流为+-30mA,如果超过这个电流的话,二极管导通,会对芯片造成永久性损坏。

您可以参考下这篇关于Vi higher than VCC的FAQ:
您好 Chen:
1.从手册上看二极管的钳位电流是+/-30mA, 如果电流在30mA范围内,但是信号电压过高,是否会损坏二极管,钳位二极管是否有电压范围要求。
2.现在产品设计上出现此类问题,是否有办法解决,防止先给IO上电烧坏芯片。
3.是否有杜绝该问题的,同规格,PIN to PIN物料。
从手册上看二极管的钳位电流是+/-30mA, 如果电流在30mA范围内,但是信号电压过高,是否会损坏二极管,钳位二极管是否有电压范围要求。
信号电压过高,超过了IO能承受的最大电压了吗? 如果超过引脚可承受的最大电压,芯片会收到过应力的影响同样也会导致芯片损坏。
2.现在产品设计上出现此类问题,是否有办法解决,防止先给IO上电烧坏芯片。
通常我们是不建议还没给芯片上电,就给IO信号,防止电流倒灌,所以数据手册中会给出钳位电流的大小。
一般都是等电压上电稳定起来再给输入信号。 没有很好的办法去解决这个问题,只能保证在芯片可工作的电气范围内,也就是电压在工作范围内,电流不能超过钳位电流。
.是否有杜绝该问题的,同规格,PIN to PIN物料。
抱歉没有呢。