Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052,
CD4052BM96导通电阻比规格书小很多,如下是我们实际测量值和规格书的对比 ,请问造成这种现象的原因可能有哪些?
您好
Ron测量值大幅低于典型值合理吗,是什么可能原因呢,这一批货是新的晶圆厂RFAB 生产的,是不是因为新的晶圆导致Ron 值大幅低于典型值 ? 有没有相关的文件说明?
您好,
进一步研究这一点、我们认为 ron 测量值低于典型值、并且与新的 RFAB 工艺相关。(器件中有一个新芯片(TMUX4052)
这是否会导致客户设计出现问题?
目前用这个RFAB晶圆工艺的 CD4052BM96后串口不能正常输入,换回之前晶圆工艺(SFAB)的芯片后输入正常。
CD4052BM96 与 TMUX4052 是两个不同的芯片。
您的意思是新的晶圆厂(RFAB) 生产的 CD4052BM96 采用了与TMUX4052一样的工艺,这是新的工艺,可能会导致设计出现问题吗?
您好,
我可帮助您了解这些新旧 cd4052B 器件之间的差异、并帮助您调试系统中的多路复用器。
这里是各器件之间的比较表。
1.您能告诉我多路复用器供电的电源电压是多少吗?(当客户尝试在<5V VDD 下运行时、新 cd4052通常会出现问题)
2.在这里、您是否有可以查看的原理图以便了解更多详细信息?