This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMUX1575: 电荷注入量测试结果与说明书不符,在EN控制引脚给入不同频率下,derta

Part Number: TMUX1575


验证tmux1575 电荷注入量Qc,如手册推荐电路连接如下图:

VEN给入一个0-VDD的方波信号,在不同频率下测出ΔVout大小不相同(正常情况下en控制不超过fmax应该是不与频率相关的),测试图如下:

在en=1k时开关断开时测试电荷注入为急速下降这段在低于100khz都为1个大小为18mv(图中为示意图,实测是18mv),但en频率为1mhz时输出变为5mv。请问这与理论不符的原因是什么呢?为甚么会有此种现象?(未使用通道均接地防止干扰)

  • 您好,

    一些简短问题。

    对于正常情况下en控制不超过fmax应该是不与频率相关

    您是否使用1kHz、100kHz 和1MHz 的使能控制引脚信号测试此器件的电荷注入? 当使能引脚信号频率提高时、输出电压误差是否有所降低?

    您能告诉我 Fmax 是什么吗? 您是否会碰巧拥有您的 TMUX1575的原理图(这将帮助我与设计团队交谈) 通过我们团队的了解、电荷注入引入的输出电压误差有几个不同的重要因素、如负载电容和信号频率、这些因素可能会改变您在系统中看到的输出电压误差。 这是一个非常棒的 e2e 读物、它可以了解电荷注入工作原理。 请告诉我这些信息、我会提供更多帮助。