CCSTUDIO-THEIA: CCS theia无法将光标移动到行内

Part Number: CCSTUDIO-THEIA


在编辑的时候,随机性的会出现“插入符号”无法放到某一行的中间的情况,比如视频中所显示的,无法将光标放到#include "driverlib.h"中间,只能放到行首和行尾,但是通过左右方向键可以移动光标到中间,目前没有发现此现象稳定触发的条件,当某一行出现这个现象之后,即使将此行复制一份出来,新复制出来的这一样也会有相同的现象。



  • 似乎视频没有上传成功,我再上传一次

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 这个并不影响编译等程序功能,应该是文本编辑出点问题。

    可以关了重新打开,或者重新建一个工程,看能否解决。