This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,本人电脑安装条件为:Win10系统,64位。
安装过程中,CCS12.2软件包路径没问题见左图,以管理员权限运行setup,勾选 “I accept the agreement”,出现五项check见右图,其中第四个是anti-virus check问题。已多次试过卸载杀毒软件,及关闭Windows防火墙。
如何解决anti-virus check问题,求解答,万分感谢。
offline版本是什么意思?我不太懂。我把ccs软件包下载到电脑上,然后断网,运行ccs_setup,接受license协议后,5个check检查(见下图),就出现第4个那个anti virus check,发现有anti virus软件运行。然后我就不敢继续往下安装,怕徒劳。之前硬着头皮,安装多次ccs了,不知道这次断网下可以略过anti virus check这一步吗?再问一下,您说的offline版本,是指这种断网下的ccs安装吗?还是别有所指,求教。
哦哦,那我不是offline,我下载的软件包打开是下图1。就是不知道安装CCS时,出现的anti-virus 问题,会不会影响后续CCS软件的正常运作。我不知道anti-virus问题出在哪里,防火墙,杀毒软件都卸了,试了多次,还是anti-virus问题,不知道可以硬着头皮点next,继续安装不,我的安装操作就停留在这里,见下图2
我试了在朋友笔记本上安装CCS,没有出现anti-virus check问题,就是正常安装步骤,顺利进行。也许是我笔记本电脑自身的问题,也许吧,我也不知道,对计算机没啥基础。。。