This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CODECOMPOSER: ccs9

Part Number: CODECOMPOSER

1.ccs工程rebuild,总是卡在60%这个位置,这个位置已经将所有的c文件编译成了object,但是无法进入link阶段生成out文件,如下。

2.选择停止编译,报错误

3.此时重新选择build,可以正常生成out文件,如果选择rebuild,则又会卡在60%那个位置。

4.请教这是什么问题导致的?是那个进程卡住了呢?

  • 你好,可能是工程名称或者路径太长的原因。另外创建一个工程空间再导入工程试一下。注意缩短工程名称和路径,同时名称中不要有空格。

  • 你好,感谢你的回复

    1.按照你说的方法,切换了workspace,同时将路径改为最短,都是英文名称,没有空格。还是不行,卡在了60%的位置。从console来看,已经完成了所有obj的编译,但是无法进入out文件的生成。

    2.是否有其它原因会导致呢。

    3.最近公司电脑安装了软件,禁止终端电脑访问网络,跟这个软件是否有关系呢?是否ccs后台有访问网络的进程无法执行,一直卡在这个进程呢?但是ccs之前在不联网的情况下,也可以正常rebuild。

    急切期待您的指导!!

  • 请到C:/ti/ccs920/ccs/utils/bin/gmake 路径下查看,你应该会看到如下图所示:

     ‘

    如果不完整,那么我推测跟你所说的软件有关系,需要重装CCS。

  • 进入这个路径查看是完整的,跟你的截图一模一样的。

  • 那么我也不太确定问题出在哪里了。在电脑安装软件之前CCS功能是完好的吗?如果是的话那么跟你所说的软件有关。有过某些杀毒软件将gmake.exe当作病毒杀掉的情况。CCS不需要联网也可以编译。

    我只能建议你重装下CCS,或者将CCS升级到最新版本试一试。